请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM846C24 工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 Webench 设计了基于 TPSM846C24的0.85V @30A 电源解决方案。
在我的项目中、我请求了0.85V 的 VOUT、这些工具生成了一个原理图、用于实现电路板。
在测试过程中、我发现输出电压接近0.8V、而不是我请求的0.85V。
仔细查看数据表,我发现 Webench 为反馈电阻器计算的值与数据表中给出的值之间存在差异。 Webench 建议使用15.4K 电阻器、而数据表建议使用14.3K 电阻器。 仔细观察其他输出电压、似乎有一些正确的值和一些不正确的值。
我认为、此器件型号的 Webench 仿真引擎是 buggy。 请确认。