This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62136:输出电压范围

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718109/webench-tools-tps62136-vout-range

器件型号:TPS62136

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

WEBENCH 仿真 TPS62136高达2.57V 的 VOUT。 从输出电压2.58V 开始、WEBENCH 显示"计算出的占空比超过限制"

我想按如下方式设计和仿真 TPS62136;

输出电压:11.5V

输入电压:7 ~ 16V

输出电流:3A

环境温度:105°C


此致、

编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NamRYoung Kim:

    对于上述情况、Vin=7-16V 和 Iout=3A、WEBENCH 设计可创建高达 Vout=6.5V 的电压、因为这是一个降压转换器输出电压(6.5V)必须小于最小输入电压(7V)。

    谢谢、此致、
    普拉文 B