Other Parts Discussed in Thread: TPS62136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62136 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI:
WEBENCH 仿真 TPS62136高达2.57V 的 VOUT。 从输出电压2.58V 开始、WEBENCH 显示"计算出的占空比超过限制"
我想按如下方式设计和仿真 TPS62136;
输出电压:11.5V
输入电压:7 ~ 16V
输出电流:3A
环境温度:105°C
此致、
编号