This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:我不知道这是什么。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/717119/tina-spice-i-don-t-know-what-this-is

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 Tina 中的示波器不工作。 我设置一个连接到电压表的电池。 我将探头放在蓄电池正极端子上。 我将示波器探针连接到电池端子。  我将电池设置为+5Vdc。  我转到"Analysis"->"DC"->"Table of DC Results"。 我得到一个表格、表明我在整个地方都得到了5伏的电压。

O-示波器设置为每段视觉5伏、每段100毫秒。 触发 器设置为 MODE、上升沿、 AUTO、电平为零。 存储设置为停止。 模式设置为 Y/T X 源设置为 VM2 (它唯一可以设置的内容。 通道是 VM2。 耦合为直流、按钮为"ON"。

我在 o 范围内没有任何东西。 我甚至尝试了自动。 什么也没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Glenn、

    请参阅以下常见问题解答帖子。 请添加您的 TSC 文件、以便我们可以了解这一点。

    e2e.ti.com/.../592360
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../200Hz-Osc.TSCHere是我的文件。 我尝试连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在原理图上缺少探针。 我只是添加了一个探针、并且能够在示波器中监控结果。

    坦率地说、我从未真正使用过示波器。 我只需添加探针、运行仿真并在波形窗口中监控结果。 如果需要、它可以提供更高的灵活性和后处理能力。

    您可以在顶部选项卡部分中的"仪表"下找到探头。 我经常使用"电压引脚"和"电流箭头"、并根据需要使用其他箭头。

    请尝试查看它是否有用。