请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我在 Tina 中的示波器不工作。 我设置一个连接到电压表的电池。 我将探头放在蓄电池正极端子上。 我将示波器探针连接到电池端子。 我将电池设置为+5Vdc。 我转到"Analysis"->"DC"->"Table of DC Results"。 我得到一个表格、表明我在整个地方都得到了5伏的电压。
O-示波器设置为每段视觉5伏、每段100毫秒。 触发 器设置为 MODE、上升沿、 AUTO、电平为零。 存储设置为停止。 模式设置为 Y/T X 源设置为 VM2 (它唯一可以设置的内容。 通道是 VM2。 耦合为直流、按钮为"ON"。
我在 o 范围内没有任何东西。 我甚至尝试了自动。 什么也没有。