请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL331 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我使用的是与 TL331的简单比较电路。 理想情况下、我希望电路按如下方式工作:
VBATT >10V、比较器输出为低电平
VBATT < 10V、比较器输出为高电平
我认为我设置的电路符合数据表中描述的以下结果:
但出于某种原因、我无法通过仿真来生成这些结果。 如果您能提供任何意见、我们将不胜感激。
提前感谢您的支持。
-Jared