This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL331:输出未保持低电平

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715292/tina-spice-tl331-output-not-staying-low

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我使用的是与 TL331的简单比较电路。 理想情况下、我希望电路按如下方式工作:

VBATT >10V、比较器输出为低电平

VBATT < 10V、比较器输出为高电平

我认为我设置的电路符合数据表中描述的以下结果:

但出于某种原因、我无法通过仿真来生成这些结果。 如果您能提供任何意见、我们将不胜感激。

e2e.ti.com/.../TL331.TSC

提前感谢您的支持。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    供参考、我们仍在研究这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    由于我们将通过电子邮件继续讨论、因此我将关闭此帖子。

    Herman