请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP9594 尊敬的先生:
我想为我的产品使用"具有自动检测功能的85-265VACin、5V/1.5A 交流/直流 USB 充电器、基于带 BJT 开关的 PSR 反激式"参考设计。 但 我在参考设计中找不到变压器 T1 G144011LF 的任何规格或数据表。 因此、我是否可以 在连接件中使用变压器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我想为我的产品使用"具有自动检测功能的85-265VACin、5V/1.5A 交流/直流 USB 充电器、基于带 BJT 开关的 PSR 反激式"参考设计。 但 我在参考设计中找不到变压器 T1 G144011LF 的任何规格或数据表。 因此、我是否可以 在连接件中使用变压器?