This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9594:在 PMP9594的参考设计中更改变压器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715952/pmp9594-change-transformer-in-ref-design-of-pmp9594

器件型号:PMP9594

尊敬的先生:

我想为我的产品使用"具有自动检测功能的85-265VACin、5V/1.5A 交流/直流 USB 充电器、基于带 BJT 开关的 PSR 反激式"参考设计。 但 我在参考设计中找不到变压器 T1 G144011LF 的任何规格或数据表。 因此、我是否可以 在连接件中使用变压器?

e2e.ti.com/.../E1738-EFD159019367-EFD15-900UH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Son Nguyen:

    我尝试在 Altium 数据库中查找此部件。 可以找到该器件、但上面没有其他信息、指向数据表的链接已断开。 因此、我知道的 G144011LF 的唯一一件事是它的值为900uH。 话虽如此、我认为您选择的变压器是可以的。 它的引脚排列不完全相同、因此请记住这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    我看到 G144011LF 和您的变压器之间存在问题。

    在"85-265VACin、5V/1.5A AC/DC USB 充电器、具有基于带 BJT 开关的 PSR 反激的自动检测功能"参考设计中、匝数比如下:

    PRI:SEC 13:1

    PRI:AUX 13:3

    但变压器数据表中的匝数比为:  

    PRI:Aux 14:1

    Pri:第4.6:1节

    有了这种不同、您认为我的变压器可以用于参考设计吗?