请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
搭建了一个buck开环基本电路图(未加环路负反馈部分),输入激励3V直流电压,高侧 NMOS控制duty cycle为40 %,理论上输出
电压应该为3 *40%=1.2V。但是实际上仿真输出为3.28V。为什么?具体仿真波形细节请看附件。e2e.ti.com/.../4426.buck.TSC