This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:减少了电池数量的 TIDA-00449

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1189297/tida-00449-tida-00449-with-reduced-number-of-cells

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他部件:BQ76930BQ76920

您好!

我将查看 TIDA-00449示例设计、并尝试使用6节电池而不是10节电池重复此操作。 根据 BQ76930数据表、可以通过短接 未使用的电池输出来实现。

我唯一不清楚的是如何正确减少控制器 FET 的数量。

是否有人可以查看我的原理图并判断我是否正确更改了它?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonid 您好 –我们的专家正在庆祝中国新年。 请等待回复延迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    您可以查看以下内容:(https://www.ti.com/lit/an/slua810/slua810.pdf)

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、简森。

    非常感谢您的建议。 这是 包含一些有用信息的。

    尽管它包含的原理 图看起来不准确、这会对整个文档产生疑问。

    谢谢、

    Leonid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    您指的是哪一部分?

    谢谢

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的简森:

    嗯... 将 TIDA-00449设计作为参考(因为此原理图中包含实际的电路板)、我看到 SLUA810包含稍微不同的原理图。

    1) BAT+/PACK+既未连接到 VC5 (对于 BQ76920)、也未连接到 VC10 (BQ76930)

    2) 2)因此、对于 BQ76920 事件、不存在用于 REGSRC 的级联小信号 FET、但对于相同数量的电池、BQ76930则有一个级联小信号 FET。 (实际上、这在 BQ769x0数据表中也缺失)

    3) BQ76920:看起来 CAP1会进入某个位置、但不会明确去哪里。 (图2)

    4)低侧保护(图8):什么是 PFD?

    谢谢、

    Leonid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    感谢您的详细表达。

    由于这只是介绍如何配置 μ 5~7电池的指南、因此您可以参阅 TIDA-00449以了解其他器件。

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。  有点混乱  

     如果您仍然显示一些示例原理图 、您也可以清楚地说明  

    无论如何都谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    感谢您在这里的评论。

    我要提醒作者要说明这一点。 谢谢!

    谢谢

    简森