主题中讨论的其他部件:BQ76930、 BQ76920
您好!
我将查看 TIDA-00449示例设计、并尝试使用6节电池而不是10节电池重复此操作。 根据 BQ76930数据表、可以通过短接 未使用的电池输出来实现。
我唯一不清楚的是如何正确减少控制器 FET 的数量。
是否有人可以查看我的原理图并判断我是否正确更改了它?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将查看 TIDA-00449示例设计、并尝试使用6节电池而不是10节电池重复此操作。 根据 BQ76930数据表、可以通过短接 未使用的电池输出来实现。
我唯一不清楚的是如何正确减少控制器 FET 的数量。
是否有人可以查看我的原理图并判断我是否正确更改了它?
非常感谢
您好 Leonid、
您可以查看以下内容:(https://www.ti.com/lit/an/slua810/slua810.pdf)

谢谢!
简森
尊敬的简森:
嗯... 将 TIDA-00449设计作为参考(因为此原理图中包含实际的电路板)、我看到 SLUA810包含稍微不同的原理图。
1) BAT+/PACK+既未连接到 VC5 (对于 BQ76920)、也未连接到 VC10 (BQ76930)
2) 2)因此、对于 BQ76920 事件、不存在用于 REGSRC 的级联小信号 FET、但对于相同数量的电池、BQ76930则有一个级联小信号 FET。 (实际上、这在 BQ769x0数据表中也缺失)
3) BQ76920:看起来 CAP1会进入某个位置、但不会明确去哪里。 (图2)
4)低侧保护(图8):什么是 PFD?
谢谢、
Leonid