This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:运行开关频率和用于电源侧升压电感器的内核的器件型号。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, TIDA-010203, UCC21732, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1189391/tida-010203-operating-switching-frequency-and-part-number-of-the-core-used-for-supply-side-boost-inductor

器件型号:TIDA-010203
主题中讨论的其他器件:AMC1300TMS320F28379DUCC21732

您好!

我们正在设计图腾柱 PFC、并遵循您的参考设计 TIDA-010203。 在我们的设计中、我们使用 TMS320F28379D DSP 控制器、AMC1300和 UCC21732栅极驱动器。 我们想知道 您的参考设计 TIDA-010203中用于电源侧升压电感器(L1)的内核部件号。 我们还想知道转换器在哪个开关频率下工作。

谢谢您、

研发团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用50kHz 达到99%以上的效率、在100kHz 时、峰值效率将下降至98.8%。

    对于扼流芯,它是  来自 POCO 磁体的铁镍合金(T63.0*32.6*20.0ui=60)。