Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, TIDA-010203, UCC21732, TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010203 主题中讨论的其他器件:AMC1300、 TMS320F28379D、 UCC21732
您好!
我们正在设计图腾柱 PFC、并遵循您的参考设计 TIDA-010203。 在我们的设计中、我们使用 TMS320F28379D DSP 控制器、AMC1300和 UCC21732栅极驱动器。 我们想知道 您的参考设计 TIDA-010203中用于电源侧升压电感器(L1)的内核部件号。 我们还想知道转换器在哪个开关频率下工作。
谢谢您、
研发团队。