This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI MFB 滤波器设计工具截止频率

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1193764/ti-mfb-filter-design-tool-cut--off-frequency

主题中讨论的其他器件:OPA992

你(们)好。

我对 TI 滤波器设计工具有疑问。

我设计了一款采用 MFB 拓扑且截止频率为80KHz 的 CCT。

但是、当我尝试计算截止频率时、我似乎得到了102.7KHz、这正是仿真工具列出的自然频率。  

因此、我想知道该工具如何计算-3dB 截止频率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Curtis、  

    欢迎使用 e2e:)  

    是的、这个有点奇怪、我能够确认116k 的自然频率(目标/实际)与预期的80kHz 不匹配、或者低通三阶贝塞耳的幅度响应显示的不匹配。  

    我认为在计算尽可能接近的滤波器响应时、自然频率考虑了滤波器类型。 我不会在该应用中使用贝塞耳、因为 fp 远低于所需的80kHz。  

    相反、我会使用一个与目标更接近的自然频率的二阶巴特沃斯型。 以下是使用 OPA992的解决方案(如果您需要高电压解决方案、请告知我其他信息)。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州