This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00909:48V 直流输入、具有三相高电流输出、用于驱动电机45 Hzs 至60 Hz

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, BOOSTXL-3PHGANINV, LMG5200, TIDA-01420, UCC27210, DRV8350, TIDA-00364, TMS320F280049C, TMS320F28069M, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882920/tida-00909-48-v-dc-in-put-with-3-phase-high-current-output-to-drive-motor-45-hzs-to-60-hzs

器件型号:TIDA-00909
主题中讨论的其他器件: LMG5200UCC27210DRV8350TIDA-00364TMS320F280049CDRV8301TMS320F28069MTMS320F28035

我想开发具有三相高电流输出的48V 直流输入、 以将电机45Hzs 驱动至60Hz. 这个完整套件是否可用、或者我如何设计、我指的是我需要组合哪些模块、以便根据质量和价格提供良好的效果。

谢谢、  

Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandu、

    感谢您关注 TIDA-00909。  无法订购 TIDA-00909、但可以订购基于 TIDA-00909的 EVM:

    您可以 通过以下链接订购 EVM 器件型号 BOOSTXL-3PHGANINV。 该 EVM 的设计几乎与 TIDA-00909相同、不同之处在于我们在硬件中添加了额外的过流保护。 请参阅以下链接以查找 EVM。 您还可以从中下载更新的设计文件: http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-3PHGANINV

    我不知道您所说的"高"电流。  TIDA-00909 (和 BOOSTXL-3PHGANINV)设计用于实现每相最大7Vrms (10A 峰值)电流。  请参阅 TIDA-00909  设计指南 http://www.ti.com/lit/ug/tiduce7b/tiduce7b.pdf 第1.2章中的规格。  另请查看第1.2章"关键系统级规范"中的整个规范、以验证该设计是否满足您的需求。 此外、您还可以阅读第4章"测试和结果"、了解驱动伺服电机等系统测试结果。  

    此致、
    Martin Staebler

    德克萨斯州政府

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,下午好。

    感谢你的帮助、

    我想知道、我是否可以使用此板并 使用 G60N100 (60A 100V)驱动 IGBT 驱动器、我是否可以将其转换为三相?

    如果有任何方法、请告诉我、

    谢谢、

    Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandu、

    TIDA-00909基于 LMG5200 80V GaN 半桥功率级、其中包括 采用半桥配置的 GaN FET 驱动器和 GaN 功率 FET。  

    您似乎计划使用 IGBT 电源开关、而不是 GaN FET。 对于 IGBT、您需要一个 IGBT 栅极驱动器。 根据直流链路电压和使用非隔离式或隔离式 IGBT 栅极驱动器的架构、我们提供了多种用于三相 IGBT 的 TI 参考设计。  

    请参阅以下参考设计示例、并阅读相应参考设计文件夹和单独设计指南上的规格:

    有关工业驱动器参考设计的更多信息、请访问我们的电机驱动系统 URL: http://www.ti.com/applications/industrial/motor-drives/overview.html

    当您选择符合您需求的终端设备时、您将看到一个系统方框图。 通过单击该方框图中的子系统、您将获得 TI 参考设计和 TI 产品建议。  

    此致、  

    Martin Staebler
    应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持,

    请确认我可以使用 IGBT 的输入电压48V 直流驱动三相电机,并为 三相逆变器系统提供隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台,这对吗?

    正如我看到 的、直流链路输入电压400V 至1100V 可以将其用于驱动输入电压48VDC?

    请告诉我、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandu、

    它看起来您使用的是48V 直流链路电压。 IGBT 通常用于直流链路电压320V DC 及更高。  

    在 PWM 开关频率为8kHz 至16kHz (相当于 IGBT 常用的开关频率)的48V 直流电压下、我们更确切地看到使用了硅功率 FET。  

    我们有多个 TI 参考设计,用于48V 直流链路电压,具有各种功率级别,使用我们的 NexFET MOSFETTm等硅功率 FET 和 DRV8350等智能三相栅极驱动器或 UCC27210等半桥栅极驱动器。 请在下面找到两个具有更高相电流的示例:

    在 您的终端设备和最大相电流规格待定之前、您还可以参阅以下终端设备以了解更多 TI 参考设计建议和产品。   

    此致、
    Martin Staebler
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助,

    现在、我想购买这款适用于5kW 叉车交流牵引电机的48V 直流电池供电逆变器功率级参考设计。 请让我帮助我如何获得。 如何订购。 请告诉我详情。

    谢谢、

    Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandu、

    我们不销售 TIDA-00364等大多数 TI 参考设计。

    您可以选择使用 Altium CAD 文件或 TIDA-00364设计文件夹中的光绘文件和 BOM 文件与您选择的 PCB 组装制造商合作、构建自己的 TIDA-00364评估原型。

    当您重新构建此或其他 TI 参考设计时、请  参阅 http://www.ti.com/legal/important-notice-and-disclaimer.html 上 有关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明。

    此致、

    Martin Staebler
    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,下午好。

    请帮我查看此项目所需组件的物料清单。

    谢谢、

    Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandu、

    请访问我之前提供的有关 TIDA-00364参考设计的链接: http://www.ti.com/tool/TIDA-00364 

    打开此 TI 网站时、选择"技术文档"、或向下滚动、直至找到该特定 TI 设计的设计文件(6)部分。 在这里、您将看到 BOM 文件以及 Gerber、原理图、汇编等其他设计文件  

    此致、

    Martin Staebler
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 我终于开始 了组件订购和 PCB。

    但我最想做的 是如何 驱动这个电路? 我是指驱动此电路或 驱动两个信号 PWM_HS 和 PWM_LS 的代码。 我需要执行的控制器程序。

    我如何获得它

    请帮我,谢谢

    Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandu、

    TIDA-00364参考设计 PCB 不包含用于电机控制的微控制器、我们不为此参考设计提供专用软件。

    您可以使用自己选择的 C2000 LaunchPad 来驱动该功率级。 您可以在此处找到 :http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html

    有关特定于电机控制的 C2000软件,请参阅适用于 C2000TmMCU 的电机控制软件开发套件(SDK): http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK。 如果您对 C2000软件有疑问、请发布相应的 C2000 E2E 论坛。

    此致、
    Martin Staebler
    应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,下午好。

    我正在使用 适用于叉车交流牵引电机-TIDA-00364的48V 直流电池供电5KW 逆变器功率级参考设计。 根据我的知识,我应该用于 我的应用程序(因为我不需要位置控制) 可以选择 InstaSPIN-FOC 进行扭矩控制和速度控制。这是对的吗??

    如果是、请告诉我如何将 TMS320F28069M 连接到 我的 TIDA-00364电路以及如何操作电机。

    或者、请建议我在  TMS320F28069M 中使用最佳程序(编码/固件) 来使用 TIDA-00364启动电机

    请帮我、

    Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandu、

    正如您所写的、InstaSPIN-FOC 是一款适用于变速驱动器的无传感器 FOC 解决方案。 请访问 http://ti.com/instaspin 、尤其是 http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/instaspin.html#foc 、了解它是否满足您对交流牵引逆变器的要求。

    要开始评估 InstaSPIN-FOC、您可以考虑订购评估套件、您也可以在上面的链接中找到评估套件。 该表列出了使用 C2000衍生产品(如 TMS320F20027F、 TMS320F20069M、TMS320F29054M 和 TMS320F280049C)的所有当前可用选项、以及功率级 EVM 和软件。

    正如您提到的 TMS320F28069M 和您正在寻找48V 直流链路功率级、请访问链接 http://www.ti.com/tool/DRV8301-69M-KIT、获取具有 DRV8301和启用 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU 的三相 BLDC 和 PMSM 电机套件

    关于 TIDA-00364的问题:TIDA-00364 IS 不适用于 InstaSPIN-FOC。 InstaSPIN-FOC 需要感测两相或三相电流、感测三相电压和感测直流链路电压。 这在 TIDA-00364上未实现。 要了解硬件要求以及与 TMS320F28069M 等 C2000 MCU 的接口、请阅读 InstaSPIN-FOC 并参阅 DRV8301-69M-KIT 示例。  

    此致、
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Martin Staebler,

    感谢您的所有帮助、  

    我的应用程序不是那么复杂,不需要 担心快速启动停止和所有其他关键控制。 我只是想用 TIDA-00364启动我的电机,请让我帮助控制器方面。 Whaich 控制器以及如何连接控制器和 TIDA-00364,以便能够以简单的方式驱动电机。(我的意思是只需要简单的三相电机即可启动和停止)。

    请帮帮我。

    Chandu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandu、

    请参阅 TIDA-00364设计指南的设计指南:  

    "3.2控制器接口连接器说明"部分、表6显示了连接器表说明和"4.2节。  用于测试的电机控制算法"解释了标量开环 V/f 控制算法用于驱动电机。 在此控制算法中、感应电机的速度和扭矩输出由可调定子电压幅度和频率控制、从而使气隙磁通保持恒定。 如果 V/f 在频率发生任何变化时保持恒定、则气隙磁通保持恒定、转矩输出与电机电流频率无关。 这可以通过按比例增加施加到电机的电压并提高速度来实现。 此外、以 V/f 为单位的启动斜坡用于降低电机启动期间流入电机的浪涌电流。

    文档《三相感应电机的标量(V/f)控制》[5]中介绍了该算法的详细实现。
    [5]德州仪器(TI)、《三相感应电机的标量(V/f)控制》、应用报告(SPRABQ8): http://www.ti.com/lit/an/sprabq8/sprabq8.pdf

    请注意[5]需要外部速度传感器、因此除了 TIDA-00364、您还需要添加速度传感器。 请参阅[5]中使用的硬件、该硬件连接了哪个速度传感器以及哪个 C2000外设。  

    您还可以仅运行[5]个开环 V/f (不带速度传感器)、这是一个软件构建选项"1级增量构建"、并决定它是否满足您的交流电机和应用要求。  

    [5]中使用的 C2000器件是 TMS320F28035。  

    此致、

    Martin Staebler