This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:TPS54360电感器噪声问题

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877068/webench-tools-tps54360-tps54360-inductor-noise-issue

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家、您好!

原理图 RLC 值是 TI WEBENCH 提供的参考值

52至56V 输入、3A 输出

我们已使用我们的设计修改了 EVM 板中的 RLC 值

当负载1A 电流时、电感 器显然具有噪声

在增加等效(RTCLK = 162k)后 、加载2A 电流、电感 器也明显具有噪声

您对此问题有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy Gu、

    请分享以下有关此查询的详细信息。

    请分享输入/输出条件。 VinMin、VoutMax、Vout、Iout、Frequency?

    2.请使用"共享设计"选项共享您提到的 WEBENCH 设计。

    3.请确认您是否参考 SLVU769B EVM 设计。

    请分享您针对负载电流(2A 和1A)修改后的设计的原理图和结果(IL、Vout、Vin)。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen。

    52~56 Ω 输入、24V 输出、3A、频率为391.45KHz

    2、供参考

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6D9E9161919B7256

    3、是的、我们使用  了 SLVU769B EVM 并更改了设计的 RLC 值

    4.对于1A 和2A 负载、输出电压为24V、输入电压为54V

    当 RT/CLK 为 249K 欧姆时、1A 负载 显然会产生噪声

    当 RT/CLK 为 162K 欧姆时、2A 负载 显然具有噪声

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy Gu、

    我们已将您的查询转发给相关团队。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    您能否解释一下您明显的噪声是什么意思? 请分享一个波形、以便我们可以帮助诊断此问题。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    电感器发出声音

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    请分享显示 SW 和 VOUT 的波形。 可闻噪声通常意味着不稳定。

    在较低的输出电流下运行时、电路是否有噪声?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉耽误你的回答

    SW 电压超出了我们可以检测到的范围

    输出电压、如下图所示

    在0至2.5A 负载下、电感器噪声 不明显

    但 Vout 在2.0A 负载(23.43V)时开始下降

    2.5A 负载为21.48V 输出

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    您之前说过、根据开关频率、电感器的可闻噪声为1A 或2A。 现在、您说它没有高达2.5A 的噪声。 设计中有哪些变化?

    您如何测量开关节点? 该测量看起来非常嘈杂。 您是否使用了 Tip & Barrel 方法?

    开关节点看起来确实不稳定。 它应以恒定频率运行。

    当您说您更改了 RLC 值时、您是否意味着您更新了包括补偿网络在内的每个组件?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我们能否通过回答上述帖子中概述的 Sam 的问题、获得有关您调试过程的见解?

    请告知我们此问题是否已解决。 我们将等待进一步的协助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    我看到 VOUT 正在折叠。 根据电子邮件中显示的波形、VOUT 具有随负载增大而增大的大纹波(500mAOUT 时为~1.2VP-P、1.5AOUT 时为~3.2VP-P、而上面在2.6AOUT 时显示的波形)。

    仿真显示设计是稳定的。 这使我认为布局可能存在问题。 请分享布局、我将进行回顾。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    Jeremy 使用了 TPS65360EVM-182、并使用 WEBENCH 中建议的无源组件替换了板载的所有无源组件(RLC)。 因此、布局可能不是问题、因为它们使用了 EVM 板。 您对此问题有什么建议吗?

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    正确、EVM 布局良好、因此您的问题可能与布局无关、除非更改组件值时必须移动组件。 请告诉我是否有任何重大变化。

    IC 会变得很热吗? 在较高温度下、在较低电流下是否会出现此问题?

    请尝试提起电感器的一个焊盘并为电流探头添加一个环路。 我想查看开关节点的电感器电流波形。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    主要变化是电感器=68uH、输出电压=24V (反馈电阻器)。 我们检查电感器电流是否能够支持高达6A 的电流。 在更高的输出电流(2.5A)下会出现此问题。 (电感器在输出电流高于1.5A 时具有噪声)

    我们将检查来自开关节点的电感器电流。

    此致、

    。 (电感器在输出电流高于1.5A 时具有噪声)

    我们将检查来自开关节点的电感器电流。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    感谢您提供这些信息。 请在您有电感器电流和开关节点的波形时附加这些波形。

    Sam