This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
各位专家、您好!
原理图 RLC 值是 TI WEBENCH 提供的参考值
52至56V 输入、3A 输出
我们已使用我们的设计修改了 EVM 板中的 RLC 值
当负载1A 电流时、电感 器显然具有噪声
在增加等效(RTCLK = 162k)后 、加载2A 电流、电感 器也明显具有噪声
您对此问题有什么意见吗?
您好、Jeremy Gu、
请分享以下有关此查询的详细信息。
请分享输入/输出条件。 VinMin、VoutMax、Vout、Iout、Frequency?
2.请使用"共享设计"选项共享您提到的 WEBENCH 设计。
3.请确认您是否参考 SLVU769B EVM 设计。
请分享您针对负载电流(2A 和1A)修改后的设计的原理图和结果(IL、Vout、Vin)。
谢谢、此致、
Praveen
您好 Praveen。
52~56 Ω 输入、24V 输出、3A、频率为391.45KHz
2、供参考
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6D9E9161919B7256
3、是的、我们使用 了 SLVU769B EVM 并更改了设计的 RLC 值
4.对于1A 和2A 负载、输出电压为24V、输入电压为54V
当 RT/CLK 为 249K 欧姆时、1A 负载 显然会产生噪声
当 RT/CLK 为 162K 欧姆时、2A 负载 显然具有噪声
谢谢
尊敬的 Sam:
电感器发出声音
谢谢
Jeremy、
您之前说过、根据开关频率、电感器的可闻噪声为1A 或2A。 现在、您说它没有高达2.5A 的噪声。 设计中有哪些变化?
您如何测量开关节点? 该测量看起来非常嘈杂。 您是否使用了 Tip & Barrel 方法?
开关节点看起来确实不稳定。 它应以恒定频率运行。
当您说您更改了 RLC 值时、您是否意味着您更新了包括补偿网络在内的每个组件?
Sam
罗伊
正确、EVM 布局良好、因此您的问题可能与布局无关、除非更改组件值时必须移动组件。 请告诉我是否有任何重大变化。
IC 会变得很热吗? 在较高温度下、在较低电流下是否会出现此问题?
请尝试提起电感器的一个焊盘并为电流探头添加一个环路。 我想查看开关节点的电感器电流波形。
Sam
Sam、
主要变化是电感器=68uH、输出电压=24V (反馈电阻器)。 我们检查电感器电流是否能够支持高达6A 的电流。 在更高的输出电流(2.5A)下会出现此问题。 (电感器在输出电流高于1.5A 时具有噪声)
我们将检查来自开关节点的电感器电流。
此致、
。 (电感器在输出电流高于1.5A 时具有噪声)
我们将检查来自开关节点的电感器电流。
此致、
罗伊
罗伊
感谢您提供这些信息。 请在您有电感器电流和开关节点的波形时附加这些波形。
Sam