This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40170:Rilim、IOCP、计算

Guru**** 2951640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/879905/webench-tools-tps40170-rilim-iocp-calculation

器件型号:TPS40170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 webench 来设计 TPS40170。  我发现报告中没有提供 IOCP、因此我尝试使用第15页的等式(6)手动计算它。

Rilim =(Ioc*Rdson)/9uA

Ioc =(Rilim*9uA)/Rdson =(23.7k*9U)/2.7m Ω= 79A

这个数字似乎太高了。  我在这里丢失了什么吗?

webench 设计链接

此致、

HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、

    是的、您对 IOCP 计算的理解是正确的。 请注意、Rdson 是低侧 MOSFET 电阻。

    WEBENCH 使用3.5m Ω 的 Rdson 进行计算、如下面的快照所示。 即使使用3.5m Ω、IOCP 也会很大。 我们将研究 IOCP 保持大的原因。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、

    Webench 中的公式与数据表不一致。 我们正在努力解决这个问题。  

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、

    此问题已解决、将在两周后移至 TI.com。 我会随时向您发布。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、

    更改已移至 TI.com。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishwanath,

    您能给我发送准确的链接吗?  上面的链接只是 TI 的主页。

    此致、

    HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC、

    网址是:https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D0A2B769DB4CDABF

    此致、

    Vishwanath