This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:布局问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195, UCC21732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/883494/tida-00195-layout-question

器件型号:TIDA-00195
主题中讨论的其他器件: UCC21732-Q1

我们在 TIDA-00195上发现了布局问题。

在布局中、它放置了一个接地平面、该平面连接到高侧 IGBT 栅极驱动器上敏感信号层的 GND2。

我的问题是高侧栅极驱动器的 GND2会出现高 dV/dt。 器件和 IC 周围可能会受到 dV/dt 的影响、对吧?

在 UCC21732-Q1的布局指南中、它提到它仅适用于低侧栅极驱动器、不推荐用于高侧栅极驱动器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好。  您的查询已转发给我们拥有主题设计的工业系统电机驱动团队。  您应在下周结束(星期五、2/28)之前的第二天左右听到他们的回声。  

    此致、

    J. Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提出问题。 在这种情况下、将接地平面与开关节点位于同一网络中不会导致噪声问题、因为实际的高值开关电流不会通过该平面。 该平面主要用作高侧栅极和其他控制信号电流的回路。 由于开关节点(引脚24)、开关节点的 dv/dt 也不会影响该平面。 本设计中 IGBT 模块 Y 相的25和26)通过 IGBT 模块内部的开尔文连接(下图中用蓝色圆圈标出)连接到此平面(IGBT 模块 Y 相的引脚6)。 因此、您突出显示的平面在很大程度上与高 dv/dt 效应隔离。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致

    Siva