This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010042:TIDA-010042未设置太阳能电池板的 MPPT 并访问 GUI

Guru**** 2523290 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, MSP-EXP430FR2433, MSP430F5132, TIDA-00120, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882358/ccs-tida-010042-tida-010042-not-setting-mppt-of-solar-panel-and-accessing-gui

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433MSP430F5132TIDA-00120MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我构建了 TIDA-010042、但它没有将太阳能电池板的 MPP 设置为17V、而是将其降低至13V。 电池电压为12.5V、充电时稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍  

这可能是什么原因? 我在将芯片放置到电路板上之前、使用 Spy-Bi 线将代码上传到了 MSP430F5132上。 使用的编程器是 MSP-EXP430FR2433。

当我再次尝试将代码上传到电路板上的芯片时、我会得到此错误。 我将接头 J3上的引脚2和3以及接头 J4上的引脚1、2、3和4分别连接到 MSP-EXP430FR2433上的3.3V、SBWTCK、SBWTDIO 和 GND。

我还需要使用 GUI。 我已下载 TIDA-00120 GUI、但需要有关如何传递电池电压的指导以显示在 GUI 上。 接头 J1上的引脚4和5连接在何处以及如何连接?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您是否使用光伏板或使用电源对其进行仿真?

    如果是第一个、可能 是因为太热或不是太阳光、并且面板功率会下降。 那么您将具有较低的电压。 您是否比较了直接挂钩 PV 的结果?

    您是否尝试按照错误的建议更新 launchpad 上的编程器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试更新它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够重新上传代码。 但是、在将我的20V 太阳能电池板连接到17.5V 的 Vmpp 时、电池板电压从13V 开始、变为35V、之后会烧坏。 不确定是什么。 当将 VOC 为20V 的面板连接到 TIDA-010042上的 PV 输入时、它会降至0.6V。 此外、仅当连接电池时、它会熔断15A 保险丝。

    需要帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现晶体管 Q6和 Q8被熔断并将电池接地短路。 更换后、MSP 会向所有 MOSFET 发送栅极信号、但不会在我的太阳能电池板上执行 MPPT。 电池也无法充电? 如何在 MSP 上验证它是否获得正确的电池板输入功率以及电池电压和电流?

    需要紧急帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    尝试从 TI.com 下载最新固件。 借助称为二极管仿真模式的新功能、这应防止由于反向功率流而导致电池板电压增加。 此外、通过将该代码连接到 电源而不是 PV 来测试该代码

    尝试使用 MSP-FET 工具上传代码。 跳线 J4上的连接如下:

     MSP-FET 的引脚1 (TDO.TDI) 至 RST、MSP-FET  的引脚7 (TCK)至 TEST、VCC-TOOL 至 VCC 引脚、FET 工具的 GND 引脚至板载 GND。

    谢谢你

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载了最新固件、但它无法与真实的 PV 面板配合使用。 我的编程器没有任何问题、您能否使用 PV 面板测试自己并亲自查看。 我希望修复该软件。