主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433、 MSP430F5132、 TIDA-00120、 MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我构建了 TIDA-010042、但它没有将太阳能电池板的 MPP 设置为17V、而是将其降低至13V。 电池电压为12.5V、充电时稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍
这可能是什么原因? 我在将芯片放置到电路板上之前、使用 Spy-Bi 线将代码上传到了 MSP430F5132上。 使用的编程器是 MSP-EXP430FR2433。
当我再次尝试将代码上传到电路板上的芯片时、我会得到此错误。 我将接头 J3上的引脚2和3以及接头 J4上的引脚1、2、3和4分别连接到 MSP-EXP430FR2433上的3.3V、SBWTCK、SBWTDIO 和 GND。
我还需要使用 GUI。 我已下载 TIDA-00120 GUI、但需要有关如何传递电池电压的指导以显示在 GUI 上。 接头 J1上的引脚4和5连接在何处以及如何连接?
谢谢、