This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:预充电操作问题

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2998, TPS63020, PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880565/pmp9766-pre-charging-operation-problem

器件型号:PMP9766
主题中讨论的其他器件:LP2998、 TPS63020、

您好!

我最近制造了这个电路、我有一些奇怪的行为。 我使其与原始电路一样接近、但我将编程的输出更改为5V (R4和 R5、我需要为其供电的电路在5V 下运行)。 在大多数情况下、没有负载似乎可以正常工作、但如果我有一个 Tensy (80mA 左右)似乎无法到达1.8V 颈口进入充电阶段、它保持在1.55V 左右。 此外、我使用的电源显示电路消耗约200mA、但没有任何变化。 在某种程度上、如果将电压增加到大约5、2V、超级电容器将开始为电路充电、电路将正常工作、包括充电、正常和备用工作。

正如我说过的、唯一的改变是编程的输出、但这不应产生影响 、因为在预充电阶段 TPS63020DSJ 甚至不工作。 电子保险丝应该会影响电路的这一部分、LP2998不会显示任何奇怪的行为。 此外、根据公式、预充电电流应高于300mA、但不会超过200mA。 预充电阶段涉及的组件不多、而且组件似乎没有损坏、实际上 R1、D1和 LP2998已更换、但结果仍然相同。

可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢、

磨砂机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ander、您好!

    您的系统电压为5V、对吧? 如果是这种情况、您需要将 TPS63020的输出电压设置为低于可能进行备份操作的最低系统电压、请参阅 PMP9766测试报告第3页的以下段落:

    在由 R4和 R5组成的反馈电阻分压器中、在正常运行时、降压/升压转换器的输出电压必须编程为低于系统电压的电平。 确保编程的电压低于系统电压、包括主电源和降压/升压转换器的所有容差。

    这也说明当您将系统电压增加0.2V 时、系统按预期工作。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    首先,感谢您的答复。 R4和 R5已设置为较低的输出电压、R4=866K 和 R5=100K。 使用公式、编程的输出大约为4.83V、如果我以某种方式管理电路工作、我实际上可以测量此电压(主要不是我想要的条件:空载或不同的输入电压)。 可能还不够低? 有没有地方说它需要达到多低?

    但是、正如我解释过的、我的问题是在预充电阶段、电容器似乎不会达到1.8V、这意味着 TPS63020未启用。 我认为由于使能引脚为低电平(1.55V)、这个芯片不应该工作、因此 R4和 R5分流器在预充电阶段没有任何影响。 我还解释说、增加电路工作的电压(但我得到了很大的输出)、然后一切工作都如预期的那样、即预充电、正常运行和备用运行后的充电阶段。 对于我来说、预充电阶段中有一些事情正在进行。 但可能我错了、这2个电阻器会影响预充电效果。 我希望您能帮我。

    提前感谢。

    此致、

    磨砂机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、您好!

    R4和 R5值似乎是问题、显然它们太高(我仍然不完全理解为什么它会对它们进行感染)。 在减小该电压并获得4.6V 输出后、电路工作正常。 我仍然会四处走动、找到尽可能接近5V 的阈值。 但是、如果您对该电阻器影响预充电阶段的原因有任何了解、我想知道。  

    再次感谢。

    此致、

    磨砂机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ander、您好!

    在该电路中、降压-升压转换器的输出电压必须低于系统电压。 这是为了确保降压/升压转换器在开始时不工作。 在超级电容器上的电压准备就绪且系统电压消失后、将启用降压/升压。

    这就是 FB 引脚电阻器影响行为的原因。