主题中讨论的其他器件:LP2998、 TPS63020、
您好!
我最近制造了这个电路、我有一些奇怪的行为。 我使其与原始电路一样接近、但我将编程的输出更改为5V (R4和 R5、我需要为其供电的电路在5V 下运行)。 在大多数情况下、没有负载似乎可以正常工作、但如果我有一个 Tensy (80mA 左右)似乎无法到达1.8V 颈口进入充电阶段、它保持在1.55V 左右。 此外、我使用的电源显示电路消耗约200mA、但没有任何变化。 在某种程度上、如果将电压增加到大约5、2V、超级电容器将开始为电路充电、电路将正常工作、包括充电、正常和备用工作。
正如我说过的、唯一的改变是编程的输出、但这不应产生影响 、因为在预充电阶段 TPS63020DSJ 甚至不工作。 电子保险丝应该会影响电路的这一部分、LP2998不会显示任何奇怪的行为。 此外、根据公式、预充电电流应高于300mA、但不会超过200mA。 预充电阶段涉及的组件不多、而且组件似乎没有损坏、实际上 R1、D1和 LP2998已更换、但结果仍然相同。
可以帮我解决这个问题吗?
提前感谢、
磨砂机