This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:超声波水流量传感器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882585/webench-tools-ultrasonic-water-flow-sensor

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想测量流经管道的水流、  

我有超声波换能器水流量传感器(TDC1000-TDC7200)

如果我要向移动应用发送数据、是否需要连接 (TDC1000-TDC7200)第三部分(MSP430FR6047)?

以及我们如何连接该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您的提问。

    请将具有标准 SPI 接口的 TDC1000-TDC7200连接到 MSP430、并通过 MSP430进行通信以发送和接收命令。

    请参阅 www.ti.com 上 MSP430上提供的工具 

    请告诉我这是否有帮助!