请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047工具/软件:WEBENCH设计工具
我想测量流经管道的水流、
我有超声波换能器水流量传感器(TDC1000-TDC7200)
如果我要向移动应用发送数据、是否需要连接 (TDC1000-TDC7200)第三部分(MSP430FR6047)?
以及我们如何连接该器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想测量流经管道的水流、
我有超声波换能器水流量传感器(TDC1000-TDC7200)
如果我要向移动应用发送数据、是否需要连接 (TDC1000-TDC7200)第三部分(MSP430FR6047)?
以及我们如何连接该器件?
用户好!
感谢您的提问。
请将具有标准 SPI 接口的 TDC1000-TDC7200连接到 MSP430、并通过 MSP430进行通信以发送和接收命令。
请告诉我这是否有帮助!