Other Parts Discussed in Thread: TL431
Thread 中讨论的其他器件:TL431
尊敬的 TI 团队:
下面是有关 TIDA01540的三个问题。
我们能否提供5V 电源来代替红色环绕部件?
1.65V 在蓝色环绕部件中的用途是什么?
过载保护电路如何工作?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TL431
尊敬的 TI 团队:
下面是有关 TIDA01540的三个问题。
我们能否提供5V 电源来代替红色环绕部件?
1.65V 在蓝色环绕部件中的用途是什么?
过载保护电路如何工作?
谢谢你
尊敬的 Utsav:
我想您的帖子应该有一张图片、与您的主题类似: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/880913
请提供此问题的图片/原理图。
谢谢
Ingolf
您好 Utsav、
感谢您的观看。 这很有帮助。
我们能否提供5V 电源来代替红色环绕部件?
嗯、是的、但我不确定我是否真正理解您为什么要这么做。 请注意、这已经是以开关节点为基准的5V 电源。 请参阅 TL431的数据表、"图27。 并联稳压器原理图"。 此外、这是"热侧"、还需要隔离外部电源! 请小心不要无意中连接任何接地! 这可能很危险!
1.65V 在蓝色环绕部件中的用途是什么?
该基准属于上面将差分信号转换为单端信号(0..3.3V)的电路。 1.65V 基准是中点。
过载保护电路如何工作?
这是用于单端信号的窗口比较器。 晶体管网络20、21和23定义了窗口。 极高和极小的信号电平触发过载输出。
此致、
Michael
您好 Michael Seidl 先生
首先、感谢您的快速回复。
我正在为自己的工作开发模块、电流传感器模块、电压传感器模块、保护模块和电源模块等 这些模块将在集线站模块上相互交互。 因此、为了确保安全并节省因错误导致的时间、我想澄清每个模块。
我想为电流传感器的初级侧提供5V 电源、因为我开发了一个模块、其中5V 电源与3.3V 和1.67V 隔离。 因此、我希望为初级侧提供5V 电压、为次级侧提供3.3V 电压和1.67V 电压。
您的回答解决了我的问题。 再次感谢您。