This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01540:TIDA01540中的电流传感器电源和过载保护工作方案

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880924/tida-01540-current-sensor-power-supplies-and-overload-protection-working-scheme-in-tida01540

器件型号:TIDA-01540
Thread 中讨论的其他器件:TL431

尊敬的 TI 团队:

下面是有关 TIDA01540的三个问题。

我们能否提供5V 电源来代替红色环绕部件?

1.65V 在蓝色环绕部件中的用途是什么?

过载保护电路如何工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utsav、

    您是否打算在此查询中添加附件? 如果是、请再次发送。 由于某种原因、我无法看到任何图形或附件。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utsav:  

    我想您的帖子应该有一张图片、与您的主题类似: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/880913

    请提供此问题的图片/原理图。  

    谢谢

    Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记在此处附加屏幕截图。 请在此处查找上述问题的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 请在以下答复中找到附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utsav、

    感谢您的观看。 这很有帮助。

    我们能否提供5V 电源来代替红色环绕部件?

    嗯、是的、但我不确定我是否真正理解您为什么要这么做。 请注意、这已经是以开关节点为基准的5V 电源。 请参阅 TL431的数据表、"图27。 并联稳压器原理图"。 此外、这是"热侧"、还需要隔离外部电源! 请小心不要无意中连接任何接地! 这可能很危险!

    1.65V 在蓝色环绕部件中的用途是什么?

    该基准属于上面将差分信号转换为单端信号(0..3.3V)的电路。 1.65V 基准是中点。

    过载保护电路如何工作?

    这是用于单端信号的窗口比较器。 晶体管网络20、21和23定义了窗口。 极高和极小的信号电平触发过载输出。

    此致、

    Michael

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael Seidl 先生

    首先、感谢您的快速回复。

    我正在为自己的工作开发模块、电流传感器模块、电压传感器模块、保护模块和电源模块等 这些模块将在集线站模块上相互交互。 因此、为了确保安全并节省因错误导致的时间、我想澄清每个模块。  

    我想为电流传感器的初级侧提供5V 电源、因为我开发了一个模块、其中5V 电源与3.3V 和1.67V 隔离。 因此、我希望为初级侧提供5V 电压、为次级侧提供3.3V 电压和1.67V 电压。  

    您的回答解决了我的问题。 再次感谢您。