This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:何时更新了 TIDA-01606软件包?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/881154/tida-01606-when-is-the-tida-01606-software-package-updated

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: SFRA

Manish Bhardwaj:

您好!


上个月回答我的问题时、您提到 TIDA-01606的软件将更新一次、我想确认更新时间。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本计划于2020年第2季度发布、将于6月底发布。  

    我们将在3月更新 TIDA-01606的 MSS 软件包、并在 HIL 框架上测试代码。

    您能不能提醒我您计划使用代码的容量是多少? 要理解吗? 在您构建的 TIDA-01606板上运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish Bhardwaj:

    您好!

    感谢您的回复!

    我根据 TI 提供的相关技术文档制作了 TIDA-01606 PCB 板。

    目前、TI 提供的软件包 TIDA-01606用于调试。

    但是、由于 TIDA-01606封装(#define TINV_ADC_PU_SCALE_FACTOR    ((float32_t)(3.3 /(2^12)))中存在一些宏定义错误)

    我根据自己的理解作了一些修改,但方案的总体架构几乎没有改变。

    但也有一些问题,这些问题在论坛之前已经提到过。

    目前的主要问题是、空载时输出正弦波正常、但加载后输出正弦波失真。

    我尝试调整 PI 控制环路的参数- ki、Kp、但输出正弦波失真没有什么改善。

    最初、我想通过 SFRA 获得适合我的 PCB 板的控制参数、但我不知道如何继续。

    再次感谢您的关注!

    此致!