主题中讨论的其他器件: SFRA
Manish Bhardwaj:
您好!
上个月回答我的问题时、您提到 TIDA-01606的软件将更新一次、我想确认更新时间。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Manish Bhardwaj:
您好!
上个月回答我的问题时、您提到 TIDA-01606的软件将更新一次、我想确认更新时间。 谢谢!
Manish Bhardwaj:
您好!
感谢您的回复!
我根据 TI 提供的相关技术文档制作了 TIDA-01606 PCB 板。
目前、TI 提供的软件包 TIDA-01606用于调试。
但是、由于 TIDA-01606封装(#define TINV_ADC_PU_SCALE_FACTOR ((float32_t)(3.3 /(2^12)))中存在一些宏定义错误)
我根据自己的理解作了一些修改,但方案的总体架构几乎没有改变。
但也有一些问题,这些问题在论坛之前已经提到过。
目前的主要问题是、空载时输出正弦波正常、但加载后输出正弦波失真。
我尝试调整 PI 控制环路的参数- ki、Kp、但输出正弦波失真没有什么改善。
最初、我想通过 SFRA 获得适合我的 PCB 板的控制参数、但我不知道如何继续。
再次感谢您的关注!
此致!