Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00601, TIDA-01088, MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00601、 MSP430F67641A
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我知道 TIDA-01088 和 TIDA-00601的硬件 完全相同。 我使用了此参考设计、并与我一起获得了其中一个板。 我能够使用 TI 为 TIDA-00601提供的软件(位于文件/文档页面底部)来构建/下载/调试 MSP430。 对于 TIDA-00601、我可以构建项目、但是、"Download"和"Debug"按钮呈灰色显示。 因为、我可以为另一个软件执行该操作、所以我很确信我的 JTAG 连接和一般的硬件没有问题。 我不知道为什么仅使用 TIDA-01088而不是 TIDA-00601在 IAR 中禁用下载/调试。 我非常感谢大家对这个问题的任何想法。