This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TIDA-01088:用于 TIDA-00601的软件正常工作、但 TIDA-01088不工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00601, TIDA-01088, MSP430F67641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880645/compiler-tida-01088-software-for-tida-00601-works-but-tida-01088-does-not-work

器件型号:TIDA-01088
主题中讨论的其他器件:TIDA-00601MSP430F67641A

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我知道 TIDA-01088 和 TIDA-00601的硬件 完全相同。 我使用了此参考设计、并与我一起获得了其中一个板。 我能够使用 TI 为 TIDA-00601提供的软件(位于文件/文档页面底部)来构建/下载/调试 MSP430。 对于 TIDA-00601、我可以构建项目、但是、"Download"和"Debug"按钮呈灰色显示。 因为、我可以为另一个软件执行该操作、所以我很确信我的 JTAG 连接和一般的硬件没有问题。 我不知道为什么仅使用 TIDA-01088而不是 TIDA-00601在 IAR 中禁用下载/调试。  我非常感谢大家对这个问题的任何想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我已按照此 pdf 文件中的 TIDA-00601说明和 此 pdf 文件中的 TIDA-01088说明进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohsen、

    按照文档中提到的顺序编译3个项目后、是否确保选择"emeter-app-67641"项目?  这是加载到 MSP430F67641A 上的实际项目。  如果您选择了其他两个项目中的任何一个、则将无法看到下载和调试选项。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Mekre。

    是的、我选择 了"emeter-app-67641"、但没有一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohsen、

    您使用的是哪个 IAR 版本?

    此致、

    Mekre