请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我的问题与 TIDA-010042以及 TI 提供的其他设计文件有关。
我对硬件的经验非常少(我通常在软件上工作)。 我从 TI 网站获得了 TIDA-010042的设计文件。 在开始 TIDA-010042的物理设置之前、我想在某种仿真软件上运行它。 是否有 TI 提供的任何仿真软件可用于检查设计文件? 不仅对于 TIDA-010042、我还需要其他设计文件的仿真器(我将来会使用这些文件)。
谢谢
此致
Bhushan