This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042

Guru**** 2545050 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/879732/tida-010042-tida-010042

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我的问题与 TIDA-010042以及 TI 提供的其他设计文件有关。  

我对硬件的经验非常少(我通常在软件上工作)。 我从 TI 网站获得了 TIDA-010042的设计文件。 在开始 TIDA-010042的物理设置之前、我想在某种仿真软件上运行它。 是否有 TI 提供的任何仿真软件可用于检查设计文件? 不仅对于 TIDA-010042、我还需要其他设计文件的仿真器(我将来会使用这些文件)。

谢谢

此致

Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    有一个名为 TINA-TI 的基于 Spice 的模拟仿真工具、可从 TI.com 下载。 但是、设计文件位于 Altium 中。 因此、无法直接使用设计文件进行仿真。

    此致、

    Salil