Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
我们要求使用<= 4kW 的交流/直流电池充电器。 我们发现 PMP8740提供了2kW 的参考设计。 我们有以下问题。
1.是否可以并联使用两个2 kW 参考设计来满足4 kW 要求? 如果可能、是否可以提供 TI 的支持?
2.如果我们要使用 TI 参考文件重新设计2kW 参考设计、是否可以对参考设计进行少量修改? 我们可以从 TI 获得什么类型的支持?
如果我们必须使用该参考设计、就硬件和软件而言、需要哪些 TI 组件或器件?
4.在产品开发期间,是否可以与与此产品相关的特定应用工程师联系以获取支持?