This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:4kW 交流/直流电池充电器

Guru**** 2380450 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878540/pmp8740-4-kw-ac-dc-battery-charger

器件型号:PMP8740

我们要求使用<= 4kW 的交流/直流电池充电器。 我们发现 PMP8740提供了2kW 的参考设计。 我们有以下问题。

1.是否可以并联使用两个2 kW 参考设计来满足4 kW 要求? 如果可能、是否可以提供 TI 的支持

2.如果我们要使用 TI 参考文件重新设计2kW 参考设计、是否可以对参考设计进行少量修改? 我们可以从 TI 获得什么类型的支持?

如果我们必须使用该参考设计、就硬件和软件而言、需要哪些 TI 组件或器件?

4.在产品开发期间,是否可以与与此产品相关的特定应用工程师联系以获取支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arokiaraj 先生、您好!

    1.请检查原理图, 充电器应通过 CAN 总线 I/f 并联;

    2.如果要升级单个转换器,则功率级本身需要升级到两倍功率;

    3.请查看设计主页、MSP430代码和 BOM 已提供;

    4.主席先生,我们不能支持任何重建设计的工作,亦不能靠人力或硬件。

    随附了一份有关此充电器的白皮书、以熟悉它的基础知识、

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../07_5F00_2kWcharger_5F00_slup348.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它部分回答了我们的问题。

    我们希望通过聊天进行进一步讨论。  

    请尽早返回我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    设计服务团队提供的任何设计支持
    请联系您当地的 TI 现场应用工程师。

    非常感谢 Bernd、致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们没有。 请向我们提供当地 TI 现场应用工程师的详细联系信息。 我们位于印度金奈。

    期待收到您的回复。

    谢谢、此致

    高级