Other Parts Discussed in Thread: LM5116
主题中讨论的其他器件:LM5116
尊敬的先生:
主从配置在所有负载条件下都正常工作。
但是、一旦我们在无负载条件下打开、从器件就不会打开、而是仅在有一些负载时打开。
我尚未启用二极管仿真模式、从器件是否检测到 SW 节点电压(因为主器件已打开、输出电压可用)并且未开启?
谢谢、此致、
Nesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Johny:
我在原型上进行了测量。 在输入电压为48V 且无负载的情况下、输入电流消耗为35mA。 两个相位都在深度不连续导通模式下切换。 从器件具有稍宽的开关脉冲。 在两个误差放大器上测量时、主 FB 电压为1.220V、而从器件为1.218V。 主器件上的 COMP 电压为1.42V、而从器件上的 COMP 电压为1.46V。 由于 Salve COMP 略高、因此从器件的切换稍微多一些。
在您的情况下、我希望从器件上的 COMP 电压略低于主器件、从而根本不进行切换。 没有什么问题、只是组件值不匹配、从而导致一些偏移。 为了精确匹配、FB 电压和外部基准需要相同。 通过外部放大器的主从 COMP 之间的增益电阻器10K 和4.99K 也必须匹配。
此致、
Bob Sheehan