This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:从器件不打开状态

Guru**** 2899090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877449/pmp7282-slave-not-turning-on-condition

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5116

尊敬的先生:

主从配置在所有负载条件下都正常工作。

但是、一旦我们在无负载条件下打开、从器件就不会打开、而是仅在有一些负载时打开。

我尚未启用二极管仿真模式、从器件是否检测到 SW 节点电压(因为主器件已打开、输出电压可用)并且未开启?

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    从器件的软启动电容值应小于主器件?

    主器件-从器件配置是否强制执行该配置、以便在无负载条件下正常运行?

    谢谢、此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    我不记得看到了这种情况、因此必须在这里运行一些测试。 软启动值不应存在任何问题。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复、从器件(LM5116控制器)在无负载条件下运行时所需的最小 COMP 引脚电压应为多少、无负载条件发生后、主器件将工作、如果从器件(COMP 引脚)刚好低于所需电压、 那么它不会生成 PWM 信号?

    以确保从板在无负载条件下运行。 是否需要进行微调?

    谢谢、此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    我在原型上进行了测量。 在输入电压为48V 且无负载的情况下、输入电流消耗为35mA。 两个相位都在深度不连续导通模式下切换。 从器件具有稍宽的开关脉冲。 在两个误差放大器上测量时、主 FB 电压为1.220V、而从器件为1.218V。 主器件上的 COMP 电压为1.42V、而从器件上的 COMP 电压为1.46V。 由于 Salve COMP 略高、因此从器件的切换稍微多一些。

    在您的情况下、我希望从器件上的 COMP 电压略低于主器件、从而根本不进行切换。 没有什么问题、只是组件值不匹配、从而导致一些偏移。 为了精确匹配、FB 电压和外部基准需要相同。   通过外部放大器的主从 COMP 之间的增益电阻器10K 和4.99K 也必须匹配。

    此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。

    是的、我必须微调增益电阻器、然后它应该可以正常工作。

    谢谢、此致、

    Nesh