This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:LM5122仿真中的警报消息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/933855/webench-tools-lm5122-alert-message-in-the-simulation-of-lm5122

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

当客户使用以下规格在 Webench 电源设计器中模拟 LM5122时、仿真将无错误或警告地运行。 但是、当他单击"Customize"按钮并将 Vin 从7-15V 更改为12V 时、会出现有关 MOSFET M1结温的警报消息。 请参阅下面的 Webench 原理图和警报消息的屏幕截图。  

规格:

VinMin = 7V

VinMax = 15V

Vout = 50V

Iout = 5A

Webench 原理图

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/48

检查警报消息后、他发现 IPB027N10N3G MOSFET 的结温 为182.38°C、超过了数据表中定义的175°C 的工作温度。

但是,该软件通知他“以上所有值​​都是估计值。 要获得更准确的值,请运行电气仿真”。 通过在相同的工作电压(Vin = 12V)下进行仿真,一切看起来都是正确的, 报告中提到的 IPB027N10N3G MOSFET 的结温为162.61°C,低于数据表中的最大值。

他的关切如下

1.根据仿真结果、当一切看起来都正确时、为什么会出现警报消息?

2.当 Vin=12V 但 VinMin 和 VinMax 分别为7V 和15V 时、为什么会出现警报消息?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    M1 FET 的数量为2,通过 FET 的电流会分压,结温会降低。 我们将检查显示此警报消息的原因。 我们会回来的。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉耽误你的时间。 经过仔细调试后、我们发现这是 LM5122的 Webench 模型的一个错误。 对于您的输入情况、Webench 不应选择实际的 MOSFET。 相反、它应该选择了理想的 FET (由于 FET 数据库有限并且未能保持在结温限制范围内)。  

    为了回答特定问题、在为设计选择 FET 时、我们确实考虑了 FET 在 VinMin、VinMax 和极端情况下是否工作正常。 由于错误、这些 FET 被选择、但无法用于输入间的输入(Vin)。 从而发出警报。  我们已经更正了模型、应在下周中旬之前在 TI.com 上提供。 希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。   

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bushan、

    感谢您努力找出此问题的原因。 我将向客户更新问题已得到解决、并要求他在下一个中点或后点重试仿真、以查看在线仿真是否根据您在模型中实施的修复工作正常。  

    非常感谢您花时间和精力解决此问题。

    此致、

    Danilo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 、Danilo、

    更新后的模型在 TI.com 上可供测试后(可能在下周末)、我们将通知您。

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TI.com 上现已提供更新的模型。  

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bushan、

    感谢您的更新。 更新后、我们尝试在 Webench 中模拟 LM5122、但出现了另一条消息警报。 请参阅下面的消息警报。 模型中的错误似乎尚未修复。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    模型中有一个错误、Webench 提供了实际的 MOSFET 解决方案、即使这些解决方案针对您的输入情况达到结温也是如此。 修复了错误后、Webench 选择了理想的 FET 解决 方案(而非实际的 MOSFET 解决方案)、原因是 FET 数据库有限、其他 FET 未能保持在结温限制范围内(请参阅我的第一份答复)。 由于 Webench 无法找到实际的 MOSFET 解决方案、因此显示了理想 FET 的警报。 希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Bhushan