This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2698:LM2698MM-ADJ

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2698, TPS61099, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932271/webench-tools-lm2698-lm2698mm-adj

器件型号:LM2698
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS61089

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经使用 Webench 工具设计了一个6.5V 升压电路。

随附设计报告

您能否查看该报告、我们是否可以预期 Webench 设计提到的效率?

我有以下限制:

最小输入电压:3.0V,最大输入电压:3.67V

输出电压:6.5V、输出电流最大值:50mA

允许的最大高度为2mm。 只有1个组件可以超过2mm、但也应该低于2.8mm。

仅限屏蔽式电感器  

只有陶瓷电容 X7R、C0G/NP0、X5R… X5R 将用作最后的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    我们无法找到所附的报告。 您可以再次附加相同的内容吗?

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上2个 LM2698MM-ADJ 设计。

    请确认设计、并确认我们在生成报告时是否会获得报告中显示的效率?

    此外、请确认使用的 Webench 模型为 updatede2e.ti.com/.../0447.5.5V-50mA-85C-LM2698MM_2D00_ADJ.pdf

    e2e.ti.com/.../7776.6.5V-50mA-85C-LM2698MM_2D00_ADJ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    感谢您分享设计。 我们会验证相同的情况、并让您知道这一点。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    WEBENCH 效率算法通常涵盖多个所有的临界条件,并通过针对满载和轻载条件下不同输入电压、输出电压、输出电流、Ta、差分频率的基准结果进行验证。 对于集成在 WEBENCH 中的每个器件、最大 eff 不匹配目标是满负载(CCM/DCM)时约为3-5%或5-10%(在运行模式为 PFM 的情况下)。

    但是、对于该特定器件 LM2698 (尤其是在 Iout 低至~ 50mA 的电流工作条件下)、我们发现 WEBENCH eff 计算未完全建模(开关损耗、 在轻负载条件下占主导地位的)低电流-似乎器件建模时间过长!

    我们已将此模型添加到待办事项列表中以进行重新效率验证。

    对于较高的 Iouts (传导损耗占主导地位)、但对于 LM2698、WEBENCH eff 应与工作台匹配、最大偏差约为5%。

    器件的组件选择看起来正常。

    因此、我建议现在在工作台上验证您的运算条件的 eff。

    同时、我有2个问题来自您-

    答:我们是否为 您的工作条件提供了最低效率要求值(满负载时为50mA、低至1mA)?

    B.我还意识到、这款器件在很久以前就已发布、定价为~1.5$/1k。我有疑问、我们是否有特定理由选择这款器件而不是其他可用的器件、而这些器件可能比这便宜得多?

    由此给您带来的不便、请告诉我您对此的看法。

    谢谢

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们对使用 LM2698构建设计所观察到的结果非常失望。

    我们观察到、在输入为3.3V 时、6.5V 50mA 输出的效率约为77%。 5.5V 50mA 输出和3.3V 输入时的效率约为80%。

    我们甚至在 Webench 模型附近看不到任何两种设计都具有效率。 我们在满足我们的期望方面经历了两次失败。

    如果我们在任何地方出错、请进行审查并向我们提出建议。

    我们希望对此进行进一步调查。

    此外、TI 是否有任何 IC 设计、对于低于输入和输出要求、该设计的精度可超过90%:

    1)输出电压:6.5V、输出电流(最大值):50mA、 输入电压:3V/3.3V 至3.67V

    2)输出电压:5.5V、输出电流(最大值):50mA、 输入电压:3V/3.3V 至3.67V

    我在上述信息中提到了其他标准。

    我们选择的器件在其设计中具有最少的 BOM 数量和最少的配置文件组件、预期效率高于90%。 这就是我们选择该 IC 器件的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    感谢您分享您的观察结果。 我们将对此进行研究并返回给您。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    对于输出5.5V/50mA 应用、TPS61099应能够实现>90%的效率目标。 下面是 WEBENCH 效率图。

    该数据表还具有5.0V 输出电压下的效率图结果。 该器件的最大输出电压为5.5V。

     

    对于6.5V/50mA 输出应用,很难找到满足所有要求的合适器件。 尤其是>90%的效率。 TPS61089 应能够实现>90%的效率目标。 下面是 WEBENCH 效率图。

    该数据表还具有5.0V 输出电压下的效率图结果

    谢谢、此致、
    Praveen