This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法在 TINA TI 或 PSPICE 中使用 IPD200N15N3GATMA1模型

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/936054/unable-to-use-ipd200n15n3gatma1-model-in-tina-ti-or-pspice

主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好!

我已通过以下链接从鼠标下载 IPD200N15N3GATMA1 SPICE 模型: Simulation Model OptiMOSTm功率 MOSFET PSpice 150V N 通道(Zip)

我尝试通过新的宏向导添加模型、但它抛出以下错误:

另一个问题是、我无法从库中加载 FET 的形状。

我已经尝试使用 PSPICE、但它似乎无法识别.SLB 文件。

有人能告诉我应该怎么做来解决这个问题吗?

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    在 错误消息中调用的函数中、TJ 作为参数出现在 SUBCKT 声明中、该声明定义了该参数的值。
    参数 ISS 和 USD 不会显示在定义的函数中的任何位置。
    需要在其他地方定义它们并将其设置为某个值。

    这显然会导致 TINA 中该模型出现问题。
    可能会删除出现错误的一个模型、该文件中的其他模型将起作用。  
    不是保证、但可能值得一试。
    我不知道模型在 PSpice for TI 中的行为。

    googling SLB 文件表示它们与另一个工具关联。

    我认为它们不兼容 PSpice。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已从文件中手动删除所有其他器件、但需要的器件除外。

    它已经解决了我的问题。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    另一件事是、我一直在尝试为 BQ76952的低侧 FET 驱动设计电路。

    我已经提出了以下设计、您能给我一个关于如何验证其工作和对其进行仿真的头文件吗?

    到目前为止、我已经尝试在 DCHG 和 DDSG 端使用12V 电源、但尚未实现。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    我会将您的查询转发给我们的产品线专家。
    它们最适合回答您的问题。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的响应和支持。

    我应该如何跟进这些问题?

    此致、
    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    支持 BQ76952的产品线团队 将通过此主题回复您的问题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    您能否将此问题发布为标题中包含 BQ76952的单独主题? 这样、它将被正确分配给该器件的专家。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我创建了另一个具有相应标题的线程。

    感谢您的指出。

    此致、

    Anurag