请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP40766 尊敬的团队:
请向我提供以下部件的技术规格。
值 | 器件型号 | 说明 | 封装参考 |
YXBCM020013007C | 8.3mH @ 10kHz 2线路共模扼流圈通孔 DCR 12m Ω | PTH_CHONG_12MM5_25MM0 | |
340 μ H | YXS70360T | 变压器、340 μ H、TH | PQ3230 |
58 μ H | YXS50666T | 变压器、58uH、TH | PQ2020 |
200 μ H | YXS61212T | 变压器、200 μ H、PQ3230 | PQ3230 |
1800 μ H | YXS61211T | 变压器、1.8mH、TH | EE13 |
我访问了他们的网站 http://en.yx-magnetics.net/ 、并向 公司 yaxin.luo@yx-magnetics.net 和 yaxin.ella@yx-magnetics.net 发送了许多电子邮件。 但没有人回复我。
最后,我的中国朋友今天给我打电话。 但公司员工说我们从未有过这些产品。
您能为我提供有关这些器件的更多详细信息吗?