This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:我需要有关以下器件的详细信息

Guru**** 2929900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1195345/pmp40766-i-need-details-about-the-following-parts

器件型号:PMP40766

尊敬的团队:

请向我提供以下部件的技术规格。

器件型号 说明 封装参考
  YXBCM020013007C 8.3mH @ 10kHz 2线路共模扼流圈通孔 DCR 12m Ω PTH_CHONG_12MM5_25MM0
340 μ H YXS70360T 变压器、340 μ H、TH   PQ3230
58 μ H YXS50666T 变压器、58uH、TH   PQ2020
200 μ H YXS61212T 变压器、200 μ H、PQ3230   PQ3230
1800 μ H YXS61211T   变压器、1.8mH、TH   EE13

我访问了他们的网站 http://en.yx-magnetics.net/ 、并向 公司 yaxin.luo@yx-magnetics.net 和 yaxin.ella@yx-magnetics.net 发送了许多电子邮件。 但没有人回复我。

最后,我的中国朋友今天给我打电话。 但公司员工说我们从未有过这些产品。

您能为我提供有关这些器件的更多详细信息吗?