This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00774:两个无刷电机的设计

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, TIDA-00774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/931883/tida-00774-design-for-two-brushless-motors

器件型号:TIDA-00774
主题中讨论的其他器件:DRV8323

大家好、我正在进行基于 TIDA-00774的设计和用于 控制两个无刷电机的两个驱动器 DRV8323、因为我是这个领域的新手、如果有一些帮助、我会很感激

由于我对功率级设计-电路板的电池电源输入有疑问( https://www.ti.com/lit/pdf/tiducl0无刷电机驱动参考设计中的第6.1节)、我是否应该复制此功率级、一个是

每个电机? 很抱歉,我的问题,希望你能帮我。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diana、

    让我检查一下、下周再见。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Adam、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我想提醒一下我的问题,以防万一:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diana、

    很抱歉耽误你的时间。

    您无需为每个电机完全重复该电路。 您应该保留该电路的一个副本、并为两个电机的组合功率调整大容量电容。 理想情况下、在每个 FET 电桥附近有一半的大容量电容、以便两者都受支持。

    此致、

    -Adam