请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00774 主题中讨论的其他器件:DRV8323、
大家好、我正在进行基于 TIDA-00774的设计和用于 控制两个无刷电机的两个驱动器 DRV8323、因为我是这个领域的新手、如果有一些帮助、我会很感激
由于我对功率级设计-电路板的电池电源输入有疑问( https://www.ti.com/lit/pdf/tiducl0无刷电机驱动参考设计中的第6.1节)、我是否应该复制此功率级、一个是
每个电机? 很抱歉,我的问题,希望你能帮我。
提前感谢。