主题中讨论的其他器件: LM3481、 CSD19538Q3A、 CSD17577Q3A
大家好、我在 大多数情况下都实现了 PMP20183、复制了原理图和布局、但根据这些论坛上的"PMP20183:PMP20183电压修改"文章将 R2、R100和 R3修改为6.34k、以降低总输出电压。 但是、我在达到目标电压时遇到问题、因为电流消耗似乎过多。 本质上、LM3481驱动 FET 几毫秒、12V 电源电压下降、最终触发 UVLO。 然后需要一些时间才能恢复。 总输出电压约为100V、远低于预期。 问题是整个电路仅消耗~150mA 电流、因此它不会使我的电源过载、因此我想它可能只需要更多的电容器(设计中未列出)来提供突发电流、但添加了更多的22uFcap、 然后、电源和电感器附近有1000uF 的电容器似乎使驱动器运行更长时间、但随后总电流变为0.5A、最终输出电压仅达到110V。 我还尝试增加输入电压、在~12.5V 时、电流再次尖峰并熔断 MOSFET。 我的头发会被撕开,所以任何帮助都很好!