This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20183:PMP20183高电流消耗问题

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20183, LM3481, CSD19538Q3A, CSD17577Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932187/pmp20183-pmp20183-high-current-draw-issues

器件型号:PMP20183
主题中讨论的其他器件: LM3481CSD19538Q3ACSD17577Q3A

大家好、我在 大多数情况下都实现了 PMP20183、复制了原理图和布局、但根据这些论坛上的"PMP20183:PMP20183电压修改"文章将 R2、R100和 R3修改为6.34k、以降低总输出电压。 但是、我在达到目标电压时遇到问题、因为电流消耗似乎过多。 本质上、LM3481驱动 FET 几毫秒、12V 电源电压下降、最终触发 UVLO。 然后需要一些时间才能恢复。 总输出电压约为100V、远低于预期。 问题是整个电路仅消耗~150mA 电流、因此它不会使我的电源过载、因此我想它可能只需要更多的电容器(设计中未列出)来提供突发电流、但添加了更多的22uFcap、 然后、电源和电感器附近有1000uF 的电容器似乎使驱动器运行更长时间、但随后总电流变为0.5A、最终输出电压仅达到110V。 我还尝试增加输入电压、在~12.5V 时、电流再次尖峰并熔断 MOSFET。 我的头发会被撕开,所以任何帮助都很好!

我附加了一些波形、黄色是输出电压、蓝色是驱动信号。 Isense 电压低于200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我很难在电路上进行故障排除以找到问题。 您需要考虑以下几点:

    -是否有任何组件安装不正确,例如二极管安装向后。 仔细检查电路板上的所有组件。

    -您所使用的组件与 PMP20183物料清单上的组件相同。 是否有任何器件不同(FET、二极管、电感器、陶瓷电容器)?

    -输出端是否有负载或是否为空载负载? 如果是、则在卸载时它会做什么?

    -还要验证您的负载是否为电阻(电阻器)而不是有源负载。 它仅为2W 输出、不应拉低输入源。

    -除了 PMP20183显示的内容外、输出上是否还有其他输出电容器?

    -电感器是否饱和? 我认为峰值电流应为~1A。

    -验证您所使用的 FET 具有快速开关功能,并且可以在6V 电压下完全增强(如果输入电压<6V,则可以降低)。 确保 FET 额定电压为4.5V Vgs。

    此致、

    John Betten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 二极管进行了双声道、它们看起来都方向正确、并且使用万用表读出的电压都正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么 TI 站点删除了我的其余答复。 我还说过、它在无负载条件下、没有其他电容器。 我使用电阻器对其进行了测试、但输出电压下降。 但是、根据您的备注、我仔细检查了设计中使用的所有确切器件、并注意到我使用的是 CSD17577Q3A 而不是 CSD19538Q3A。 啊、我必须选择一个在 DigiKey 上看起来非常相似的器件! 但我认为、正如您在上一条评论中提到的那样、不同的 FET 特性可能会导致问题。 我们将订购该 FET、看看这是否能解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    CSD17577Q3A FET 的额定电压为30V、这很可能是问题所在。

    在 PMP20183电路中、FET 将看到 Vout/3 = 200V/3 = 66V、因为它具有三倍电压。 如果您的应用为180V、FET 将看到大约60V。 您使用的 FET 很可能会细分略高于其30V 额定电压。 您将需要一个更高的电压(100V) FET 来实现180V 输出。 不建议使用60V FET、因为它不会有80%的标准降额。 额定电压为75V 至100V 的 FET 可用于180V 输出。

    此致、

    John Betten