器件型号:PMP4259
尊敬的 TI 专家:
根据基于 UCC28070控制器的 PMP4259参考设计、我设计了一个3KW PFC 升压转换器。 我的设计组件作为 PDF 文件附加。
在大约391W 的输出负载(383V、375ohm)中、如图 I 所示、满足所有必需参数。 但是、当我连接较高的负载(600W、240ohm)时、电路变得不稳定、灌入大量电流、并且通常会有一个 MOSFET 断开。 我检查了所有栅极和 CT 信号、它们看起来都很好。 您是否知道我如何解决此问题?
顺便说一下、我移除了电流感应 PWM 斜坡电路、只向电流感应信号添加120mV 偏移。 e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_PFC-_5F00_185_2D00_265_2D00_400.pdf