This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:我们有一些图腾柱 PFC 设计问题需要支持。

Guru**** 2620925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1226690/tida-010062-we-have-some-totem-pole-pfc-design-issue-need-support

器件型号:TIDA-010062

尊敬的专家

我们有一些图腾柱 PFC 设计问题需要支持。

  在软启动过程中、图腾柱的 Q3、Q4很容易损坏。 在 PFC 启动过程中 Q3、Q4是否不能打开、并且在 PFC 启动后驱动器信号是否打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    当然、您可以在软启动期间将它们关闭、但我建议您找到损坏的根本原因。

    是否可以 用 Iin、Vin、 VDS_LFMOS_L 和 Gate_LFMOS_L 捕获波形? 并在损坏前放大这些周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desheng

    !你的建议如下是波形.通道1是 LFMOS  驱动,通道2和通道3 是 LFMOS 的 Vds ,通道4是输入电流波形.

    第一个波形是 LFMOS  打开且体二极管可以打开时的波形。

    第二个波形是 驱动但未开启的 LFMOS 的波形。

    BTW,我们还有一个问题, 就是要判断在 AC 过零点后打开 LFMOS 驱动器时是否有必要检测 VIN? 您不能在过零后立即打开 LFMOS 驱动器。 另外、是否需要增加20V 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的第一个波形没有 LFMOS 驱动、CH1应该是 GaN FET 驱动。 我想。

    第二个波形有两个问题:

    1.启动电流太小,无法为输出充电。 电流环路会发生什么情况?

    2.您的低频 MOS 在受到保护之前经历了非常高的开关频率,如果其 IRR 较大,可能会造成很大的损坏。

    我想我们 在过零后不会立即开启 LFMOS、它们 在 PZC3/NZC3期间保持关断状态、此值估计为10个开关周期。 虽然您可以将其延迟到更多、但没关系。