尊敬的专家
我们有一些图腾柱 PFC 设计问题需要支持。
在软启动过程中、图腾柱的 Q3、Q4很容易损坏。 在 PFC 启动过程中 Q3、Q4是否不能打开、并且在 PFC 启动后驱动器信号是否打开?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家
我们有一些图腾柱 PFC 设计问题需要支持。
在软启动过程中、图腾柱的 Q3、Q4很容易损坏。 在 PFC 启动过程中 Q3、Q4是否不能打开、并且在 PFC 启动后驱动器信号是否打开?

尊敬的 Desheng
!你的建议如下是波形.通道1是 LFMOS 驱动,通道2和通道3 是 LFMOS 的 Vds ,通道4是输入电流波形.
第一个波形是 LFMOS 打开且体二极管可以打开时的波形。

第二个波形是 驱动但未开启的 LFMOS 的波形。

BTW,我们还有一个问题, 就是要判断在 AC 过零点后打开 LFMOS 驱动器时是否有必要检测 VIN? 您不能在过零后立即打开 LFMOS 驱动器。 另外、是否需要增加20V 的值?
您好!
您的第一个波形没有 LFMOS 驱动、CH1应该是 GaN FET 驱动。 我想。
第二个波形有两个问题:
1.启动电流太小,无法为输出充电。 电流环路会发生什么情况?
2.您的低频 MOS 在受到保护之前经历了非常高的开关频率,如果其 IRR 较大,可能会造成很大的损坏。
我想我们 在过零后不会立即开启 LFMOS、它们 在 PZC3/NZC3期间保持关断状态、此值估计为10个开关周期。 虽然您可以将其延迟到更多、但没关系。